请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432-RTOS 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有人:
我无法使用“fatsd_MSP_EXP432P401R_FreeRTOS_CCS”运行 SD 卡。
如许多论坛上的问答所示、我有以下内容:
3.3V -> msp3.3V、
GND ->mspGND、
cs --> mspP4.6,
MOSI ->mspP1.6、
MISO ->mspP1.7、
CLK --> mspP1.5
“Eric Bauer”在以下链接上表示
他已经解决了这个问题。 但我不知道如何操作? 我的方法完全相同。
有人可以帮助吗?
莫斯塔法