This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:在不使用 API/MSP-GANG 软件的情况下将新映像上传到编程器

Guru**** 2527890 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430FR5969, MSP430FR5994, MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/883809/msp-gang-uploading-a-new-image-to-the-programmer-without-api-msp-gang-software

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969MSP430FR5994MSP430F5510

我正在尝试找出将新软件版本上传到 MSP-GANG 的最佳方法、以便将 MSP430FR5969编程到 MSP-GANG 中。 我正在尝试将其集成到自动测试系统中、以便能够将新固件版本刷写到一系列不同的产品中。 它类似于文档 slau358q 第3.5.4.6节中列出的 write info block 命令。 我需要执行的命令存在、但是只有两个选项(使用 MSP-GANG 软件和使用 MSP-GANG API)在我的情况下不起作用、因为我使用的是 Linux 机器、而不是 Windows。 如果有任何有关如何获取.TXT 固件文件并使用 info block 命令将其上传到 MSP-GANG 的信息、这正是我需要的、也是我可以推荐的完美替代方法。 我们非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 MSP430FR5994集成 UART/I2C 引导加载程序将.TXT 固件上载到器件。

    请在 MSPBSL 中查找资源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 MSP-GANG 类似 Flasher、具有开源 PC CLI 端和完全自定义的开放式接口、可在 Linux 上工作。 它正在缓慢 地将主器件从 MSP430F5510移植到更强大的 Cortex-M0+。 但是、如果您需要这款(Linux 自定义闪存器)、我还剩下一些旧板。

      

    MSP@Linux:~$ flash -f test_msp430fr4133.txt -w -v
    
    文件:"test_msp430fr4133.txt"
    @C400 15360字节
    总大小: 在
    
    ttyACM0找到15360字节主器件
    
    获取器
    件# JTID 保险丝器件核心硬软 LotWafer DieX Diey3
    91 OK 0381 1106 24 94AFAA04 1500 3300
    4 98 OK F081 0906 20 A6BDA108 C100 0C00
    5 99 OK 6181 1106 30 F22407 2B00
    6 2200 6 99 OK 6581 1106 30 E1271D07 2F00 1900
    
    写入
    时间:294ms 速度:50、9kB/s
    
    验证
    时间:425ms 速度:35、3kB/s
    
    发布器件
    
    总时间:844ms 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上看起来正是我所需要的。 您能否仅对某些端口号进行编程?