This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:激励电压

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, EVM430-FR6047, TDC7200, TIDA-01486, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/876008/evm430-fr6047-exitation-voltage

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:TDC1000TDC7200MSP430FR6047

您好,

我是按照  Akeem Whitehead 的建议来到这里的、我正在使用 TDC1000/TDC7200组合开发水流量计。 但 EVM430-FR6047似乎更适合此应用。 我想知道 EVM 板上的导通电压是否为3V。 如果是这样、我需要更多。 从我看到的情况来看 、TIDA-01486 参考设计可增强它的性能。

我的问题是:

1. EVM 板的导通电压是否为3V?

2.我 看到 ADC 能够达到8MSPS (我假设每秒的采样数是兆个样本)。 根据您的经验,对1MHz 激励脉冲产生的回波进行采样是否足够?

是否可以  购买 TIDA-01486?  

4.如果 无法 购买 TIDA-01486,您能否确认是否有所有设计文件来生产它?  

 

此致、

Simon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    激励电压基于 MSP430FR6047的电源电压、最高可达3.6V。  MSP430FR6047还包括一个具有高达30.8dB 增益的内部可编程增益放大器、可用于提升接收信号。

    2.是的、8MSPS 足以支持1MHz 脉冲。  通常、1MHz 传感器使用3.6MHz 或4MHz 采样频率。  下面的快速入门指南讨论了1MHz 和2MHz 传感器使用的采样频率(第4.2.2节)以及生成的 ADC 捕获(图9)。     

    http://www.ti.com/lit/ug/slau810/slau810.pdf

    3.设计不可购买。   

    4、可以从下面的 TI 设计页面获取 Altium 和 Gerber 文件。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01486

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    此致、

    Simon。