This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, OPA836, OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/883341/evm430-fr6043-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: OPA836OPA838

你(们)好

我有一些客户提出的问题、他们正在评估 EVM430-FR6043在其新型超声波燃气表产品中的性能。 我需要你的帮助。

  1. 在基于 OPA836的放大器电路中、如何了解   气体终端的 RC 网络(R44、R45、C35、R42、C36、与放大器同相输入 RC 网络相同)、并添加注释"尝试匹配 OPA836输入阻抗"? 此外、当 OPA836的输入 RC 滤波器发生变化时、气体终端的 RC 网络应以相同的方式变化?
  2. 当将电池用作 OPA836的电源时、OPA836的直流偏置(来自电源)可能会在长时间运行后降低、这将导致输出直流电平降低、从而导致输出交流信号失真。 我们是否有解决方案来解决电池供电应用中的此问题?
  3. 为了实现高精度、OPA838是否更适合运算放大器选择以替代 OPA836?  

谢谢你。

王少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    请参阅以下回复:

    1.从接收传感器进入运算放大器的 RC 网络应与驱动发送传感器的 RC 网络相同。  必须匹配这两个电路、以确保通过发送和接收路径看到相同的端到端阻抗。

    2.您应该使用稳压器来保持恒定电压。

    3. Opa838将改善测量的标准偏差。 TI 参考设计文档中对此进行了介绍、该文档位于以下位置:

    http://www.ti.com/tool/TIDM-02003

    BR、
    Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo

    感谢您的快速回复。