This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430F5529

Guru**** 2532560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/875358/msp430f5529-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:CC1101MSPBSL

我知道 TI MSP430 BSL 不支持基于 SPI 的固件升级。 这是否也意味着客户无法更新 BSL 以支持基于 SPI 的固件升级? 这是因为 MSP430Fx 器件将 BSL 存储在 ROM 中、还是因为其他原因? 我正在尝试使用 SPI 将固件从一个 LaunchPad 升级到另一个 LaunchPad。 使用 SPI。

请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下有关使用 SPI 的 BSL 的 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/519212?MSP430F5xxx-BSL-Using-SPI

    希望这能帮助您指明正确的方向。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该主题上的文档显示为"SPI with CC110x for OTA download support"。

    在不使用 CC1101射频收发器的情况下、我们不能仅使用 SPI 接口将固件从一个 MSP430下载到另一个 MSP430或从主机下载到 MSP430目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无需使用射频收发器即可使用 SPI 接口将固件从一个 MSP430下载到另一个 MSP430或从主机下载到 MSP430目标;然而、MSPBSL 不支持此实现、并且必须由客户自定义写入。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    是否有任何参考代码或文档? 在我之前联系 TI 客户支持时、他们提到 MSP430不支持使用 SPI (不使用射频收发器)进行固件升级、即使使用定制的 MSPBSL 也无法升级。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们提供的软件本身不支持此参考代码、因此没有相关参考代码。 正确的做法是、MSPBSL 无法实现。 您必须使用 SLAA600D 中提供的工具( MSPBoot–适用于 MSP430Tm闪存微控制器的主存储器引导加载程序)创建定制的主存储器引导加载程序

    此致、

    Matt