This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F169:生成 SPWM

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/883586/compiler-msp430f169-produce-spwm

器件型号:MSP430F169

工具/软件:TI C/C++编译器

您能不能帮助我 使用 MSP430F169来产生 SPWM 波,频率是100Hz。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我建议从 f169的一些代码示例开始、特别是此处的计时器(fet140_TA_01.c)

    此致

    Lukas