This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641A:用于直流应用

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/882035/msp430f67641a-use-for-dc-applications

器件型号:MSP430F67641A
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP

你好

我们处于开发电压和电流计量 PCB 的初始设计阶段。 我看到了 MSP430、并看到了您制作的评估板。

我们希望将此芯片用于400V 直流应用。 我无法在规格中找到这是可行的、还是器件专门针对交流应用而设计?

此外、该器件的标准和最大采样频率是多少? 在应用报告(SLAA621C)中、我看到它设置为每秒4096个样本(第4.1节)、但这可以很容易地增加吗? (这是一种直流应用、但我们也想测量电压骤降/骤升)。

要对组件进行编程、是否使用 Code Composer Studio 进行编程、是否有示例需要从开始?

感谢您的意见。

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可以支持400V 交流电。 它的采样频率支持16384Hz、但4096Hz  就足够了。

    如需 了解硬件、  请 参阅  本 文档(SLAA621C)。

    有关软件、请参阅 http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/EnergyMeasurementDesignCenter/1_30_00_00/release/EnergyMeasurementDesignCenter_1_30_00_00/docs/users_guide/html/Energy_Measurement_Technology_Guide_html/markdown/index.html

    我们 已经 更新  了软件。 您 可以   直接生成代码。 这将节省您的大量时间!

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "IT can support 400V ac"->这意味着它无法支持直流测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,这是我的错。 是的  、硬件可以满足您的要求、但我认为您需要自己编写软件。

    您能告诉我有关您的应用的更多详细信息吗? 您希望使用 MSP430计算什么、您的硬件如何? 我可以帮助您检查代码是否基于交流示例。

    对于常见应用代码: MSP430F67641A、MSP430F67621A 代码示例(修订版 D) 

    对于 IDE、您可以使用 CCS 或 IAR、 CCS  是免费的。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要做的是一个器件、它实际上可以用于三相交流电测量和双极(-400V/0/+400V)直流电网应用。

    目前最重要的是在直流电网中持续监控三个电流和两个电压。 因此、实质上、它是所需的特定时隙上的平均值。 然后、使用这些值计算一段时间内的有功能耗。 这些值应发送到另一个 MCU。 但是、我们还希望通过将引脚设置为高电平来对过流和过压/欠压事件做出快速响应、以标记这一点。 我想这一切都有可能吗?  

    在电能测量设计中心、我还看到演示板上的 MSP430无法直接编程、但需要一个额外的隔离器+ MSP430。 因此、我假设最好在测量 PCB 上预先设置隔离和额外的微控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要做的是一个器件、它实际上可以用于三相交流电测量和双极(-400V/0/+400V)直流电网应用。

    [奕 迅]:您想制作一个同时支持交流和直流的软件吗? 如果是相同的软件、则最好在同一个库上构建两个测量值。  

    目前最重要的是在直流电网中持续监控三个电流和两个电压。 因此、实质上、它是所需的特定时隙上的平均值。 然后、使用这些值计算一段时间内的有功能耗。 这些值应发送到另一个 MCU。 但是、我们还希望通过将引脚设置为高电平来对过流和过压/欠压事件做出快速响应、以标记这一点。 我想这一切都有可能吗?  

    [奕 迅]: 此 器件中只有一个比较器。 它有16个通道、我不确定它是否能满足您的要求、尤其是关于负责任的时间。

    在电能测量设计中心、我还看到演示板上的 MSP430无法直接编程、但需要一个额外的隔离器+ MSP430。 因此、我假设最好在测量 PCB 上预先设置隔离和额外的微控制器?

    [奕 迅]:可直接对其编程。 隔离器用于 F5529和电表板之间。 F5529用于通信。 如果您想对 MSP430进行编程、我建议您关闭400VDC。 MSP430 JTAG 和程序探针之间没有任何隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否询问过您的同事我们可以使用的库?

    如果可以使用电能测量设计中心软件对 MSP-EXP430F5529LP Launchpad 进行编程、我想购买 MSP-EXP430F5529LP Launchpad 开始测试。

    我安装了该软件、但注意到不支持该器件、因为您只能从相对较少的 MSP430器件(F6736、F6779和 MSP430i20xx)中进行选择

    我还注意到、我们无法在能源中心将频率设置为40Hz 以下、这对于我们的应用也是个问题。

    您能否确认它确实可以在直流电中使用? 但我想唯一的方法是直接在 CCS 中进行编码? 我查看了您的示例、但我在其中没有找到任何与电子计量应用相关的内容。

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    没问题。 请参阅以下 E2E 常见问题解答。  您可以找到答案。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!