This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:无法识别 USB

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PN80USB, MSP430F5529, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/880809/msp430f5529-the-usb-is-not-recognized

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430PN80USBMSP-FET

您好!

使用 MSP-TS430PN80USB 和 BSL_USB_GUI.exe、
我正在测试 USB BSL、但无法识别 USB。
该板具有 MSP430F5529修订版 C

此外、我检查了 PUR 的状态。 当我按下 S3的 BSL 按钮时
我确认这会很高。

此外,还确认了以下各项。
按下 S3的 BSL 按钮时连接 USB 电缆。
此外、PC 使用 Windows10。
该板的跳线设置如下。
JP1:短路
JP3:内部
JP4:开路
由于该器件可使用 MSP-FET 进行编程、因此确定其未损坏。

如果无法识别 USB、会发生什么情况?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否仔细检查 是否存在0x1000h 至 0017FFh 范围内的 BSL 代码?

    下面是硬件连接、您可以进行仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周奕迅、您好!

    感谢您的回复。
    我选中了、但代码存在于0x1000h 至0017FF。
    我应该重写它吗?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="DDDOOR "]

    由于该器件可使用 MSP-FET 进行编程、因此确定其未损坏。

    [/报价]

    您可以通过 FET 批量擦除5529。 将被擦除的器件连接到 USB 端口将自动触发 BSL 条目枚举、而不使用 PUR 按钮。

    板上必须有4、8、12或24 MHz XT2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周奕迅、您好!

    我用 FET 擦除了它并尝试了它、但它似乎无法被 PC 识别。
    我认为没有时钟问题、因为电路板是 MSP-TS430PN80USB。

    MSP430USB 开发程序 Package_5_20_06_02中也包含该程序
    通过使用 MSP430_USB_Software 的一个示例、也包含在 Host_USB_Software 中的 HidDemo.jar 可让 PC 和 MSP-TS430PN80USB 进行通信。 检查回波。

    通过使用空白复位矢量和 PUR 引脚的方法、
    为什么无法识别 USB?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否测量 Q4上的波形以查看4MHz 晶体在电路板上是否工作良好?

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary Gao、

    很抱歉耽误您的联系

    连接到 MSP-TS430PN80USB XT2的4MHz 晶体为
    在 BSL 启动时、它似乎没有振荡。
    因此、要检查它是否损坏、
    当 XT2被分配给 MCLK 并被检查时、
    我确认它正在振荡。

    BSL 程序是否存在问题?
    可以考虑哪些因素?

    此致、

    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请在 BSL 启动时捕获晶振4MHz 的波形。

    按照本指南的步骤执行 BSL 操作 e2e.ti.com/.../Download_5F00_image_5F00_BSL_5F00_USB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary Gao、

    感谢您立即回复

    从按钮启动 BSL 现在可以正常工作。

    此致、
    DDDOOR