This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618-EP:MSP430F2618-EP (生命周期结束)和 MSP430F2618有何区别

Guru**** 2511465 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/883190/msp430f2618-ep-what-is-the-differences-of-msp430f2618-ep-end-of-life-and-msp430f2618

器件型号:MSP430F2618-EP

您好!

我们使用 MSP430F2618TGQWTEP、它是 MSP430F2618-EP 系列的一部分。  但根据网站和 PDN (20191218000.3)、此部件将停止使用。

 MSP430F2618-EP 和 MSP430F2618有何区别?

 在 MSP430F2618-EP 的网站(http://www.ti.com/product/MSP430F2618-EP)中有如下所示的信息。

被 MSP430F2618取代 –该器件与被比较器件具有相同的功能、但不是引脚对引脚等效、并且可能在参数上不是等效的。 设计可以实现更好的性能

但 MSP430F2618TGQWTEP 和 MSP430F2618TZQW 的引脚排列和封装(S-PBGA-N113)根据 数据表是相同的。  

我想知道、我是否可以使用 MSP430F2618TZQW 而不  是 MSP430F2618TGQWTEP、而无需对 PCB 进行任何更改?

谢谢你

最好的拉加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deniz、您好!

    感谢您发帖。

    我们将深入研究并返回给您。

    谢谢、

    是的