This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:最大 PWM 输出精度

Guru**** 2533850 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/883053/msp430fr5969-sp-maximum-pwm-output-accuracy

器件型号:MSP430FR5969-SP
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969

您好!  

我使用 MSP430FR5969输出 PWM、以驱动电流源的栅极、如随附文件中所示。 我希望直流电压精度在低通滤波器之后为1%。  

我计划使用设置 SMCLK = MCLK = DCO 至16MHz 并使 ACLK = 32678Hz。 更改 PWM 频率将如何影响直流电压精度? 如何计算时钟和计时的误差和分辨率?  

我还计划使用 LDO 为 MSP430供电(25°C 时为1.15%)。 与电源的1.15%偏差是否也会影响 PWM 的振幅? 误差是否也是1.15%?  

e2e.ti.com/.../Current-Source-V3.TSC