This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:用作键盘的电容式触控 I/O 和#39周围的金属问题

Guru**** 2389570 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/876457/msp430fr2633-capacitive-touch-issue-with-metal-around-the-cap-i-o-s-used-as-keypad

器件型号:MSP430FR2633

您好!

我们一直在为我们的应用开发 MSP430FR2633微控制器。

我们开发了具有电容 I/O 键盘和滑块的定制板,一切都正常。

现在,我们已将板放在金属外壳内,在金属外壳中只露出盖 I/O 键盘并将其放在金属周围。我们无法感应触控。

我希望您能看到它的图片。我将附上我们的金属外壳和 PCB 的图片。

下面是金属外壳。

下面是我们的 PCB

此致、

Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanath、

    看起来您使用的是触摸金属实现的互模式、它需要是自模式。

    有关金属触控工作原理和设计指南、请参阅此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/slaa811a/slaa811a.pdf

    谢谢、

    是的   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yiding、您好!

    感谢您的建议。

    我将仔细检查并更改设计并进行检查。

    谢谢、

    Sanath