This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2311:MSP430FR2311

Guru**** 1091470 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, MSP-EXP430FR2311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/883087/ccs-msp430fr2311-msp430fr2311

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2311

工具/软件:Code Composer Studio

戴尔朋友:

 我使用 CCS 调试 MSP430FR2311目标板 、并使用 MSP-EXP430FR2311的双线制。   

 我将 P2.3、P2.4、P2.5配置为输出 、并向这些引脚输出高电平。

 在中断时间、我查看 如下所示的 P2寄存器、 (P2DIR=0x38、P2OUT = 0x38、)

 但在目标板上没有输出高电平。

 我是否犯了任何错误?

 我已在 InitGPIO 上配置 P2、如下图所示。

 此致;

 胡国兴  

 2020/02/25

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >   PM5CTL0 &&~LOCKLPM5;           //启用 GPIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce 您好:

     非常感谢!

     问题得到解决。

     再次感谢!

     此致;

     胡国兴