请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2311 主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2311
工具/软件:Code Composer Studio
戴尔朋友:
我使用 CCS 调试 MSP430FR2311目标板 、并使用 MSP-EXP430FR2311的双线制。
我将 P2.3、P2.4、P2.5配置为输出 、并向这些引脚输出高电平。
在中断时间、我查看 如下所示的 P2寄存器、 (P2DIR=0x38、P2OUT = 0x38、)
但在目标板上没有输出高电平。
我是否犯了任何错误?
我已在 InitGPIO 上配置 P2、如下图所示。
此致;
胡国兴
2020/02/25