This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:激励最大和最小电压

Guru**** 2541450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/882820/msp430fr6047-excitation-max-and-min-voltage

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我使用的是6047 EVM、1nF 压电@在2MHz 左右、您可以在附件中找到2个压电端子之间的电压波形、我想知道如何将我的低电压(绿色箭头)设置为0v、将高电压(黄色箭头)设置为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的 H、

    在不影响 Rx 和 Tx 电路间阻抗匹配的情况下增加激励电压的简单方法是不存在的。  您接收到的信号是否太弱?  这通常可以通过在谐振时激发和增加激励脉冲数来解决。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    感谢您的回复、这些电阻器是否以红色箭头表示 您提到的阻抗? 在设计解决方案时、我可以使用哪些指南?

    还有两个问题、Tx 和 Rx 偏置电压是多少? 在哪里可以看到它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的 H、

    偏置电压应约为 VCC/2。 如果您知道传感器的阻抗是多少、则可以匹配这些电阻器(与该阻抗匹配)以获得更多能量-(我不希望传感器阻抗匹配时信号强度增加20%以上)。  提高信号强度的最佳方法是进行频率扫描、以找到频率响应的峰值并在该频率下激发。 在您的管中安装传感器的固定装置(和所用材料)可以移动频率响应的峰值。

    BR、
    Leo