This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:3.3V 的 Vin+范围

Guru**** 2503175 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/881250/msp430f5310-vit-range-for-3-3v

器件型号:MSP430F5310

您好!

我对 MSP430F5310有疑问。

在 MSP430F5310、VIT+、VIT-、Vhys 范围的数据表中
对于1.8V 和3V、请参阅第19页的"5.7施密特触发输入- GP I/O "。

我想知道 VIT+、VIT-、Vhys 在3.3V 时的范围。

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管我们了解您希望获取特定运行条件的参数、但 TI 无法提供所有可能运行条件的参数。 您可以使用1.8V 和3V 的值并进行插值作为第一个近似值。

    您可以做的第二件事是在工作台上测试一些器件、如下所示。

    1、在额定电压下、即1.8V 和3V、根据 VIT+/VIT-测试器件。

    2.将结果与数据表中的指定值进行比较。 这样、您将获得有关器件高于或低于典型值、或接近最小值或最大值的信息。

    3.在3.3V 时测量 VIT+/VIT-

    与2的结果相结合。 和3. 您可以估算 VIT-/VIT+将在哪个范围内处于3.3V。

    我希望这对您有所帮助。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的支持、很抱歉耽误您的时间。
    我明白了。

    此致、
    G.F.