This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:真空换能器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/881928/msp430fr6043-transducer-for-vacuum

器件型号:MSP430FR6043

您好!

MSP430FR6043适合真空(1-10手电筒)应用。 是否有可供您分享的信息?

您是否知道 您可以推荐的任何压力传感器(500kHz 或更高频率)?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您能否 详细说明您的应用? 您是否需要将 FR6043置于真空环境中并测量什么? 谢谢。

    此致、

    现金 Hao   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    我们有兴趣测量低真空管内的气体流速波动、该管具有很高的无功气体流。

    换能器可能会暴露 在管道外的气流 中。 所有电子产品都在大气中。

    此致、

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我在这里看不到任何问题。 只要您可以通过换能器正确激发和接收信号、  

    此致、

    现金 Hao