This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2231:ADC 输入阻抗。 或不需要缓冲器即可将高阻抗连接到 ADC 输入。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/875709/msp430g2231-adc-input-impedance-buffer-or-no-buffer-required-for-high-impedance-connection-to-adc-inputs

器件型号:MSP430G2231

大家好、第430团队、

我的客户想要将具有极高输入阻抗的模拟输入直接连接到不带运算放大器/缓冲器的 ADC。 有任何问题吗?  

详细信息如下...

MSP430G2231 ADC 是否需要在下面的电路和'430 ADC 输入之间使用运算放大器缓冲器?

它是否可以从具有6.8nF 的10M/7.5M 分压器馈送到接地端、如下图所示、不存在任何问题?

 

  • 输入的动态范围是多少。 它只是静态电平吗?  
    “几乎”的静态直流电平,以可能只有1秒的采样率测量电池电压。  电池电压将随时间和负载条件的变化而上升和下降。
  • 为什么分压器 R 的电阻这么高?
    尝试根本不加载电池、以便分压器完全没有明显的电流消耗。
  • 您认为您需要运算放大器缓冲器的原因是什么(哪些文档)?
    通常,当我为采用 SAR ADC 的各种微控制器设计接口电路时,他们通常建议使用运算放大器缓冲器来降低源阻抗。  我担心这里没有缓冲器、并且具有10M||7.5M 的极高源阻抗。  我认为与此相关的唯一一点是《MSP430x2xx 系列用户指南》(SLAU144J)第22.2.5.1节"采样时序注意事项"、其中主要讨论稳定时间。  他们不想添加运算放大器、因为需要额外的部件和电流。  TI 的建议是什么?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发帖。

    我们将对此进行研究并返回给您。

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Newman、您好!

    我认为 ADC 的外部阻抗过高、下面是我的思考过程:

    1.在 MSP430G2231用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/slau144j/slau144j.pdf )第538页中、有一个计算采样时间的公式、如果我使用10M 作为外部阻抗、那么采样时间将需要大于2ms。

    2. 在 MSP430G2231  ×指南(www.ti.com/.../slau144j.pdf)第553页中、它显示最高采样保持时间为64 μ s ADC10CLK。

    3.在 MSP430G2231数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430g2231.pdf)第29页中、它显示最小 ADC10时钟频率为0.45MHz、因此它可以达到的最慢将是64 x 1/0.45MHz = 0.14ms。

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Newman"]

    器件型号:MSP430G2231

    它是否可以从具有6.8nF 的10M/7.5M 分压器馈送到接地端、如下图所示、不存在任何问题?

     

    •  

    [/报价]

    简而言之、这将以有限的精度工作。

    我会将滤波电容增加到 ADC 采样电容值的1000倍以上。

    记录在案的 I/O 引脚泄漏会引入一些偏移。 实际上、误差不会那么糟糕。

    如果您以每秒一次以上的速度进行采样、您可能会注意到来自采样电容器的电荷转移电流