This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F417:GPIO 默认状态

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/882448/msp430f417-gpio-default-status

器件型号:MSP430F417

您好、e2e、

对于 MSP430F417、我们找不到有关 GPIO 输入状态说明的任何信息、因为 F417中没有内部上拉/下拉电阻器、我们想知道、当 GPIO 配置为输入时、它是否处于悬空状态?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    没错。 GPIO 上的集成可切换电阻器仅在其他 MSP430系列中引入、但不随 MSP430F4xx 一起引入。 这意味着、如果 GPIO 未切换至输出方向或由外部元件端接、它们将悬空。 这可能会产生额外的电流消耗、具体取决于每个 GPIO 上高达~200µA μ A 的浮点 GPIO 电压电平的数量级。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    得到了、感谢您的确认。

    Lei