This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2012:Raspberry Pi 3 B+型通过 Spy-Bi-Wire 刷写 MSP430

Guru**** 2603865 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/881477/msp430f2012-raspberry-pi-3-model-b-flashing-msp430-over-spy-bi-wire

器件型号:MSP430F2012
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP-FET

下午好…

有人能不能说明如何使用运行 Linux 的 Raspberry Pi 3通过 SpY-BI 线刷写 MSP430?  链接,说明如何...的论文

谢谢你

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    不幸的是、我认为那里没有任何我能找到的示例。  我们有一些基于 Linux 的编程工具、例如 uniflash 和 mspdebug、但它们仍需要 MSP-FET 用于 JTAG 接口。  

    您可以查看 Raspberry PI 论坛、但我没有通过快速搜索看到任何示例。  如果社区中的任何人都实施了 RaspPi 到 MSP SBW 接口、我将保持此线程打开状态。  

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以通过使用直接 Pi GPIO 的 MSP-Debug 来完成、而无需额外的硬件...

    forum.43oh.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zrno、感谢您指出!  我实际上看到了该线程、但没有深入了解它说它只执行4线制 JTAG。  我的想念。   

    Steve、这是否适合您?  

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该论坛似乎表示您需要4线 JTAG 而不是 SpY-bi 线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Steve Wenner"]

    该论坛似乎表示您需要4线 JTAG 而不是 SpY-bi 线

    [/报价]
    是的、没错、但我想修改它以支持 SBW 并不是太困难、因为 MSP 调试支持 SBW 接口、并且大多数代码已经完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="zrno soli">是的、您答对了、 但我想修改它以支持 SBW 并不是太困难,因为 MSP 调试支持 SBW 接口,并且大多数代码已经完成。[/QUESP]使用 GPIO 的 SBW 支持的一个问题是避免  MSP430Tm《使用 JTAG 接口 SLAU320AH 进行编程》中描述的以下时序问题 :