This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:USCI/UART 模块不能发送/接收 COM 串行端口上的数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/882682/msp-exp430f5529lp-usci-uart-module-doesn-t-send-receive-data-on-com-serial-port

器件型号:MSP-EXP430F5529LP

您好!

我最近为一个项目购买了一个"MSP-EXP430F5529LP"电路板。
这不是我第一次使用 MXP-EXP430板。

遗憾的是、我无法使 USCI/UART 模块在该板上工作、我不理解为什么。

我尝试了以下简单示例: dev.ti.com/.../node

但是、当我使用 CCS 集成终端向相应的 COM 端口发送字符时、不会发生任何情况。

使用 driverlib 的其他示例(即 https://github.com/fmilburn3/MSP430F5529_driverlib_examples/blob/master/12A_USCI_A_UART_loop_check)不起作用(我在串行端口上没有收到任何内容)。

我已经尝试过以下解决方案:

  • 更改计算机上的 USB 端口;  
  • 整体擦除 UC 闪存;  
  • 检查我是否在 Windows 设备管理器("MSP 应用 UART1 (COMXX)")上使用了正确的 COM 端口
  • 检查我是否使用正确的串行参数(波特率、停止位...)
  • 检查电路板上是否设置了跳线 RXD 和 TXD;  
  • 重新启动 CCS (我使用 CCS v9)并重新启动计算机

我的解决方案已经用完了。

可以帮帮我吗?

提前感谢您。

William。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例 MSP430F55xx_uscia0_UART_01.c 使用 UCA0、但 Launchpad 反向通道 UART 为 UCA1 [参考 Launchpad 用户指南(SLAU533B)第2.2.6节]我不知道使用 UCA1的变体。

    最简单的解决方法可能是移除"桥接器"接头上的 RXD 和 TXD 跳线、将 J1 P3.3引脚跳线连接到 TXD 引脚、将 J1 P3.4引脚连接到 RXD 引脚[USB 侧]。  

    替代方法是将代码更改为使用 UCA1:将所有引用从"UCA0"更改为"UCA1"。 您还需要将"vector="从 USCI_A0_vector 更改为 USCI_A1_vector、P3SEL.3/.4引用更改为 P4SEL.4/5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bruce McKenney47378"]

    示例 MSP430F55xx_uscia0_UART_01.c 使用 UCA0、但 Launchpad 反向通道 UART 为 UCA1 [参考 Launchpad 用户指南(SLAU533B)第2.2.6节]我不知道使用 UCA1的变体。

    最简单的解决方法可能是移除"桥接器"接头上的 RXD 和 TXD 跳线、将 J1 P3.3引脚跳线连接到 TXD 引脚、将 J1 P3.4引脚连接到 RXD 引脚[USB 侧]。  

    替代方法是将代码更改为使用 UCA1:将所有引用从"UCA0"更改为"UCA1"。 您还需要将"vector="从 USCI_A0_vector 更改为 USCI_A1_vector、P3SEL.3/.4引用更改为 P4SEL.4/5。

    [/报价]

    哦、非常感谢您、我本应该考虑一下这一点!

    我的问题现已解决:)

    此致、

    William。