请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR4133 你(们)好。
我在编译用于检查 IC 的代码时遇到问题。 我有一个函数在基本与门上执行测试、并根据其是否正常工作输出1或0。 为了使代码尽可能清晰地模块化、我希望通过一个包含将要使用的引脚和端口的阵列。 这些数组定义如下:
//创建 GPIO 端口数组以传递到测试仪函数 uint_fast8_t 14_Pin_IC_Pos_0_LHS_Port[7]={GPIO_PORT_P8、GPIO_PORT_P1、GPIO_PORT_P1、GPIO_PORT_P2、GPIO_PORT_P8、 GPIO_PORT_P5、GPIO_PORT_P2}; uint_fast8_t 14_Pin_IC_Pos_0_RHS_Port[7]={GPIO_PORT_P1、GPIO_PORT_P1、GPIO_PORT_P5、GPIO_PORT_P5、GPIO_PORT_P5、 GPIO_PORT_P1、GPIO_PORT_P1}; uint_fast16_t 14_Pin_IC_Pos_0_LHS_PIN[]={GPIO_PIN1、GPIO_PIN1、GPIO_PIN0、GPIO_PIN7、GPIO_PIN0、 GPIO_PIN1、GPIO_PIN5}; uint_fast16_t 14_Pin_IC_Pos_0_RHS_PIN[]={GPIO_PIN7、GPIO_PIN6、GPIO_PIN0、GPIO_PIN2、GPIO_PIN3、 GPIO_PIN3、GPIO_PIN4};
我在每一行都看到错误:ERROR[Pe040]:期望有一个标识符。 (我还在.h 文件中的函数声明和.c 文件中的定义中收到相同的错误)
此函数将数组作为参数传递、并将其输出值分配给整数"IC_Working"。
IC_Working = Quad_2_and_Tester (14_PIN_IC_Pos_0_LHS_Port[]、14_PIN_IC_Pos_0_RHS_Port[]、14_PIN_IC_Pos_0_LHS_PIN[]、14_PIN_IC_Pos_0_RHS_PIN[]);
我遇到错误:ERROR[Pe018]:预期为")"
函数声明如下所示:
extern int Quad_2_and_Tester (uint_fast8_t 14_Pin_IC_LHS_Port[]、 UINT_fast8_t 14_Pin_IC_RHS_Port[]、 UINT_fast16_t 14_Pin_IC_LHS_PIN[]、 UINT_fast16_t 14_Pin_IC_RHS_PIN[]);
奇怪的是、我有一个函数根据"IC_Work"参数点亮具有不同模式的外部 LED、我还传递我的引脚和端口、并且工作正常(单独测试)。 这些是传递到函数中的变量:
//设置 LED uint_fast8_t selectedHighPort = GPIO_port_P8; uint_fast8_t selectedLowPort = GPIO_port_P8; uint_fast16_t selectedHighPin = GPIO_PIN2; uint_fast16_t selectedLowPin = GPIO_PIN3;
这是函数:
external_LED_Blink (selectedHighPort、selectedHighPin、selectedLowPort、selectedLowPin、IC_Working);
我似乎不能弄清楚问题、因此任何帮助都将不胜感激。
谢谢你。