工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我对 MSP430F6779A 上的晶体频率温度补偿有一些疑问。
1.我可以 将 TIDA600中的抛物线计算公式(见下图)与 MSP430F6779A 一起使用吗?
2.如上图中的公式所示,我无法从晶振数据表中找到频率偏差(B)的值。 现在、我将 EPSON MC-146 (非类型)用于晶体、下图是其规格。 问题是哪一项可用于查找 频率偏差(B)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我对 MSP430F6779A 上的晶体频率温度补偿有一些疑问。
1.我可以 将 TIDA600中的抛物线计算公式(见下图)与 MSP430F6779A 一起使用吗?
2.如上图中的公式所示,我无法从晶振数据表中找到频率偏差(B)的值。 现在、我将 EPSON MC-146 (非类型)用于晶体、下图是其规格。 问题是哪一项可用于查找 频率偏差(B)?
您好!
查看表 K 为 B、表示抛物线系数、在本例中、T0表示营业额温度。 这是最高频率的温度。
B 不能由晶体数据表给出、因为这是一个取决于设置和单位的值。 这意味着您必须在设置中测量它。 这一方面是晶体采样容差在室温下产生的 ppm 偏差、另一方面是实际施加的有效负载。 请记住、仅当采样的容差为0ppm 时才会达到标称频率、并完全施加标称负载电容。 与负载电容的任何偏差都会导致更大或更小的频率偏差。 例如、幅值顺序为9ppm/pF。 不过、如果您想准确地了解 TI、则需要晶体的所谓牵引度、这种牵引度表现出近似的双曲特征。 这只能通过测量或直接从晶体制造商处获得。
请记住、有效电容由以元件形式施加的电容器组成、但也会驱动器件引脚电容和其他杂散电容值。
测量晶振频率时、请勿测量模拟信号、因为您会将频率移动到所施加的探头电容、而是测量产生的数字时钟、例如 ACLK。
此致
Peter
您好、Nattapol、
频率测量将非常简单。 将32.768晶振的 ACLK 切换为 GPIO。 将信号连接到频率计数器、并从显示屏读取频率值。 当然、您需要同时测量温度。 因此、如果您有一个温度室、您还可以自己测量所用晶体的特性、而不是计算它。 该特性应该针对的是完全相同类型的晶体器件。
您不应直接在晶体上测量信号、因为这会影响频率。
不确定您的最后一个问题的目标是什么。 晶体的频率偏差通常以 ppm 为单位、而32kHz 音叉晶体在工业范围内的值位于~180ppm 的焊球公园内。
此致
Peter