MSP 朋友和家人、
我们的客户询问以下问题:
我们在 MCU 中使用 ADC 以20Hz 的速率进行采样、输入带宽为8Hz。 如果输入为干净的直流电平(1.67V)、预期的噪声是多少? 输出是单个 ADC 电平、还是会因平均 ADC 电平的多个 ADC 计数而变化? 如果是、则变化量是多少? 电池的基准电压为3.3V。 供参考我对增益或线性度不感兴趣–它们已经在数据表中。
欢迎评论。
Ty、
是的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MSP 朋友和家人、
我们的客户询问以下问题:
我们在 MCU 中使用 ADC 以20Hz 的速率进行采样、输入带宽为8Hz。 如果输入为干净的直流电平(1.67V)、预期的噪声是多少? 输出是单个 ADC 电平、还是会因平均 ADC 电平的多个 ADC 计数而变化? 如果是、则变化量是多少? 电池的基准电压为3.3V。 供参考我对增益或线性度不感兴趣–它们已经在数据表中。
欢迎评论。
Ty、
是的
您好 Chris、
我们在数据表中提供的有关 ADC 噪声的所有内容都在 数据表中的已识别线性参数表中提供。 这些参数可用于估算 ADC 的预期噪声量及其对动态范围的影响。 对于给定的设置、确定 ADC 噪声计数的数量必须由客户进行测试和测量。
此致、
Matt
有关 MSP430 ADC 上的 ENOB 的更多信息、请参阅以下 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/576917?MSP430F5437A-ADC-ENOB-or-SINAD
此致、
Matt
您好、Matt、
我们需要进一步澄清这 一问题。 让我澄清一下。
输入信号为直流电。 在这种情况下、ENOB 没有特殊意义、因为信号不会发生变化。
考虑以下示例:
基准电压:3.3V (由于源自电池、因此非常干净)
输入信号:1.667 V (由于源自电池,因此非常干净)
转换输出(理想情况):511个 ADC 计数(10位 ADC)
在必要的引脚上实现出色的去耦。
因此,问题是:
ADC 计数是否与511在短时间内的理想情况不同? 例如:{t0, t1, t2, t3, t4, T5、T6、t7、t8、t9}->{501、520、490、530、498、 525、480、505、522、485}、其中样本之间的时间为50毫秒。
这只是微控制器和 ADC 内部的随机噪声。 我们 也不关注由于线性、偏移和增益误差而产生的静态误差。
我的冲头告诉我、由于通用 ADC 功能(与高性能的数字转换器和非常昂贵的外部模数转换器相比)、即使在短时间间隔内、也会有一些电平 ADC 计数变化。 但是、即使是 true、我也不确定我们将如何量化它。 无论通过哪种方式、请告诉我您的想法。
Ty、
Chris