This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR6989:搜索 atomic.h (c++)的实现

Guru**** 2832605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/874254/compiler-msp430fr6989-searching-for-implementation-of-atomic-h-c

器件型号:MSP430FR6989

工具/软件:TI C/C++编译器

我使用的 GCC 编译器8.x 版编译模式是 c++标准2017。 我想使用 atomic.h 的 CPP 实现的功能、特别是 atel_store 和 atel_load 函数。  

是否有可用的实现方案、因为我找不到它。  

我包括:

#include

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案是在项目设置中显式添加 C++路径:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发布您的解决方案。 我很高兴您能正常工作!

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    将来是否有计划让 TI 编译器与 C++ 2017标准配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是很确定、但这个问题最好在 TI 编译器论坛中得到解答。 由于此主题已解决、因此最好将其作为新问题发布在该论坛中。

    此致、

    Matt