This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5338:4引脚受控模式下的8位 SPI

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/875744/msp430f5338-8-bit-spi-in-4-pin-slave-mode

器件型号:MSP430F5338

在这种情况下、使用主器件的 STE 作为芯片选择。

假设、如果 STE 变为活动状态、我们接收到1位、然后 STE 变为非活动状态、会发生什么情况。 如果发生这种情况8次(例如,超过几个小时)。 在第8个位上、我们将获得从 RX 移位寄存器到 RX 缓冲区的传输、然后获得 RX 中断(如果启用)吗? 或者 STE 变为无效会使移位寄存器复位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    请参阅用户指南的第37.3.4.1节。  这表示当 STE 无效时、移位操作暂停、但不指示复位、直到 STE 返回到活动状态、因此一旦接收到第8位、它就应该触发 RX 中断。  更典型的用法是让主器件等待所有8个位可用、然后一次性发送整个字节、只设置一次 STE 行。    

    https://www.ti.com/lit/ug/slau208q/slau208q.pdf