This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:如何使用 MSP430FR2311 Launchpad 对多个芯片进行编程

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/875294/msp430fr2000-how-to-program-multiple-chips-with-msp430fr2311-launchpad

器件型号:MSP430FR2000
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2311

我能否在 MSP430FR2311 Launchpad 上安装一个可用于对 任何 MSP430FR2000进行编程的插座?

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    只要您继续使用 MSP430 FRAM 超值系列(包括 MSP430FR2xx)、并且当然也要正确连接所需的 Spy-Bi-Wire 连接以适合所用器件的引脚排列、这将起作用。 更简单的方法可能是仅使用 Launchpad 调试和器件部分之间的跳线引脚接头来连接插座。

    有关所需调试连接以及 LP 和其他硬件工具上 MSP430调试接口功能的更多详细信息、请参阅硬件用户指南。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    与此主题相关、我们还能为您做些什么吗? 请提供最新状态。 非常感谢。

    此致

    Peter