This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:用于 MSP430的外部晶振

Guru**** 2590670 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/881763/msp430fr2433-external-crystal-for-msp430

器件型号:MSP430FR2433
您好!
我们在项目中使用 MSP430FR2433。
我们刚刚发现 、MSP430FR2433IRGE  微控制器的外部晶体在其功能期间不提供任何时钟信号。
请确认内部时钟是否足以驱动微控制器。
MSP430具有以下用例:
1) GPIO 中断处理
2) UART 打印
3) I2C 主设备/从设备
4) FRAM 数据存储
此外、请列出需要外部时钟的情形。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rejath、

    MSP430FR2433具有一个内部 DCO、在整个温度范围内约为+-2%。  该精度是否足以满足您的应用需求?  根据您在上面写的内容、我认为可能是这样的。   

    谢谢、

    JD