This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6736:否

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A, TIDM-THDREADING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/875682/evm430-f6736-no

器件型号:EVM430-F6736
主题中讨论的其他器件:MSP430F6736ATIDM-THDREADING

SIR 实际上,我想将一个外部电源控制器与这个仪表连接起来 ,这样可以减少 THD,特别是三次谐波,并提高功率因数。

该仪表是否可以达到该规格???  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urooj、

    在以后的帖子中、请使用更具描述性的标题来总结您的问题。 这将使其他社区成员受益、他们可能会在论坛上搜索同一问题的答案。

    [引用用户="Urooj Sultan ]SIR 实际上我想将一个外部电源控制器与这个仪表连接 起来,这样可以减少 THD,特别是3次谐波,并提高功率因数。

    我不确定您到底要问什么。 当您说"外部电源控制器"时、您是指为 MSP430F6736A 提供电源电压的3.3V VDC 电源吗? 或者、您是否在问您是否可以测量高电压源/负载产生的三次谐波? 如果您对测量 THD 感兴趣、请查看 TIDM-THDREADING 参考设计。

    此致、

    James