This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:MSP430F2274替代产品

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/875523/msp430f2274-alternative-product-for-msp430f2274

器件型号:MSP430F2274

各位专家、您好!

我的客户正在寻找与 MSP430F2274类似的 MCU。

要求如下;
低功耗(待机模式下小于1uA)
2.轨到轨运算放大器 x 2.
ADC 2通道
目前,他们正在考虑使用 Renesas 公司的 RL78/L1D。
您是否有来自 TI 最新产品的推荐产品?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    产品选择页面为您提供了一些有关要求的点击:

    在这里、可以选择使用 FG6626或 FG4619 (基于闪存)、也可以选择最新的基于 FRAM 的 FR2355。

    选择取决于封装尺寸、存储器要求以及需要哪种关断模式。