This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:中断查询

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/881573/msp430f5529-interrupt-inquiry

器件型号:MSP430F5529

你(们)好

您是否会建议 客户可以设置中断处理

对于 MSP430F5529中的 PORT3和 Port4?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它不支持 PORT3和 Port4上的中断。 您是否可以要求客户将其移至端口1和端口2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天-圣、您好

    感谢您的及时建议。

    我理解、并将此事告知客户。

    谢谢

    此致、

    Shidara