This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2419:如何只对其中一个信息段进行编程

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/881509/msp430f2419-how-to-program-just-one-of-the-information-segments

器件型号:MSP430F2419
主题中讨论的其他器件:MSP-FETUNIFLASH

我需要 AWAI、以便使用 MSP-FET 工具将序列号编程到其中一个用户信息段中。

我有许多具有微型的 PCB、它们都具有相同的"代码"。

我想通过 JTAG 来编程一个序列号字段。

想法?

谢谢 Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.创建一个只包含一个段代码的 TI-txt 文件。 您可以使用 CCS、也可以自己使用。

    2.您可以使用 Uniflash 通过 MSP-FET 下载代码。

    伊斯天