This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:Σ-Δ 引脚分配和 MSP-EM-DESIGN-CENTER

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EM-DESIGN-CENTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/874970/msp430f6779a-sigma-delta-pin-assignment-and-msp-em-design-center

器件型号:MSP430F6779A
主题中讨论的其他器件:MSP-EM-DESIGN-CENTER

我想确认 与 MSP-EM-DESIGN-CENTER 配合使用的 Σ-Δ 引脚分配。 我可以 使用引脚 SD3来测量电压、使用 CT 传感器的 SD0来测量分流传感器的 SD1、使用 TI 库 MSP-EM-DESIGN-CENTER 来分配引脚、是否可以这样分配引脚、是否需要考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siwadon、

    很抱歉,我们的答复有延误,我们将尽快就此事回来,如果不是今天,我们将在下星期一之前回来。 非常感谢您的耐心等待。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siwadon、

    如果此引脚分配与电路板上的硬件连接相匹配、则您应该能够使用此引脚分配。 EMDC 示例项目中的引脚分配是根据 EVM 连接进行的。进行这些连接后、您需要浏览库配置/相位选项卡下的其他选项卡、在该选项卡中、您需要重命名电压/电流对、然后再检查错误并生成代码。 您可以参考 EMDC 技术指南中的此部分了解更多信息。

    BR、

    Leo