This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:最大采样率

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/881134/msp430fr5969-sp-max-sampling-rate

器件型号:MSP430FR5969-SP
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969

您好!  

MSP430FR5969内部 ADC 的最大采样率是多少?  

在数据表的第39页、表4-23中、采样时间列为1us (1MSPS)。  

在第7页的以下应用报告中、ADC12_B 的最大采样率为200ksps  

这些参数有何差异?  

谢谢、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在数据表中找不到相关信息。 这是我的计算。 它需要4个时钟进行采样、14个时钟进行转换、1个时钟用于状态转换。

    伊斯天