This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MSP-EM-DESIGN-CENTER:为什么列出我的 MSP430器件型号?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726A, MSP430F6749A, MSP430F6777A, MSP430F6736, MSP430F6736A, MSP430F6779, MSP430F67791, MSP430F67791A, MSP430F6779A, MSP430I2021, MSP430I2031, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/881130/faq-msp-em-design-center-why-isn-t-my-msp430-part-number-listed

器件型号:MSP-EM-DESIGN-CENTER
主题中讨论的其他器件:MSP430F6726A、 MSP430F6749A、 MSP430F6777A、 MSP430F6736、 MSP430F6736A、 MSP430F6779、 MSP430F67791、 MSP430F67791A、 MSP430F6779A、 MSP430I2021、 MSP430I2031、 MSP430I2041

你(们)好。

您是否正在使用我们的 MSP430电能测量器件之一、例如 MSP430F6726A、MSP430F6749A 或 MSP430F6777A、但无法在 MSP430控制器属性窗口中找到它? 不用担心。 由于支持的器件型号超过100种、电能测量设计中心(EMDC)中的器件列表保持简短。

目前、EMDC 中列出了以下器件。

  • MSP430F6736
  • MSP430F6736A
  • MSP430F6779

  • MSP430F67791
  • MSP430F67791A
  • MSP430F6779A
  • MSP430i2021
  • MSP430i2031
  • MSP430i2041

对于未列出的器件、请使用以下指南在 EMDC 中选择正确的器件。 请注意、由于内存限制、不支持 i20x0器件。

  • F672x 或 F673x 器件--> MSP430F6736
  • F672xA 或 F673xA 器件--> MSP430F6736A
  • F674x、F676x 或 F677x 器件--> MSP430F6779
  • F674x1、F676x1或 F677x1器件(F67621和 F67641除外)--> MSP430F67791
  • F674x1A、F676x1A 或 F677x1A 器件 (F67621A 和 F67641A 除外) --> MSP430F67791A
  • F674xA、F676xA 或 F677xA 器件--> MSP430F6779A

选择正确的器件后、请确保您的硬件连接不超过器件支持的 ADC 通道数。 例如、假设在 EMDC 中选择了 MSP430F6736A、但您的设计使用的是 MSP430F6726A。 这意味着只有2个 ADC 通道可用、而不是3个。 在继续配置之前,请仔细检查硬件连接。

生成代码并将项目导入到 CCS 或 IAR 后、您需要更改器件型号以与项目属性下的器件匹配。 现在、代码应成功编译并对器件进行编程。

有关使用 EMDC 的更多详细信息、请参阅 电能测量技术指南。 如果您有任何疑问、请单击"提出新问题"。

此致、

James