This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:在-40C 至-50C 温度下运行

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/874953/msp430fr5994-operation-at--40c-to--50c

器件型号:MSP430FR5994

您好!

我想知道 MSP430FR5994是否可以在-40C 至-50C 的温度范围内工作。  您的读数正确,它是 -40C 到-50C!

 以下 e2e 链接中给出的回复是否对超出数据表值的任何操作参数有效?

e2e.ti.com/.../351433

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    是的、原则上该主题也适用于此处。 与超过指定范围的温度相反、唯一的差异是由于过热应力而损坏器件的风险、当然不会给出。 但如前所述、我们无法保证任何参数在-50摄氏度下运行。 如果您希望在此类条件下使用器件、则需要自行承担测试和表征行为的风险。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    还有其他与此主题相关的问题吗、我们可以为您做些什么?

    此致

    Peter