This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:所有复位时的引脚状态。

Guru**** 2907410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/874239/msp430fr2000-pin-condition-on-all-reset

器件型号:MSP430FR2000

您好!

根据数据表、我们可以找到以下句子。

" BOR 复位后的数字 I/O 配置":为防止器件启动期间出现任何交叉电流,所有端口引脚均为高阻抗
禁用施密特触发器和模块功能。

在电源循环复位时、所有引脚均为高阻抗。  正确吗?  请告诉我。

谢谢、此致、
Hattori 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在所有 MSP430器件都处于 POR 状态时、IO 被切换至输入方向、这意味着高阻抗。

    ~200µA 在电流消耗方面、请记住、如果 IO 未由外部硬件端接、例如上拉或下拉电阻、则每个 IO 都是一个浮动节点、因此可产生高达1 μ A 的 MSP430内部电流。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在假设下、您的问题已得到充分回答、我将关闭此主题。

    此致

    Peter