This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:USS 设计中心 ADC 采集在脉冲启动和 ADC 采集之间的间隔时间&quot 时不起作用;如果设为小于30us 的值、则不起作用

Guru**** 2553710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/880810/msp430fr6047-uss-design-center-adc-capture-doesn-t-work-when-gap-between-pulse-start-and-adc-capture-is-set-to-value-lower-than-30us

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我使用的是 EVM430-6047  

根据文档 slau720b.pdf、此参数范围为3至9000、但当我将其值设置为低于30 (如25)时、ADC 捕获功能将不起作用。 如果我将此参数更改为30并保持其余参数不变、ADC 将更新。 我需要将其设置为介于10到30之间的值、我该怎么做?

CYH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。 我们将对此进行研究、并在一天或两天内收到回复。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CYH、

    您可以将“高级参数”选项卡中的“开始 PPG 计数(ns)”从10000ns 增加到40000 ns。 这将使您能够将“脉冲启动和 ADC 采集之间的间隔(us)”减小到小于30us 的值。

    Srinivas