This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将单按钮传感器放在 LCD 或 OLED 显示屏下方是否可靠?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, MSP430FR2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/874837/is-it-reliable-to-put-a-single-button-sensor-under-the-lcd-or-oled-display

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2633MSP430FR2522

您好!

我通读了 CapTIvate 设计指南 、我想问您是否测试了将单 个按钮 放在下方是否可靠

小型 LCD 或 OLED 显示屏(如果显示控制器距离传感器足够远)。 我在下面只需要一个按钮传感器

整个显示屏(这是一个小显示屏、大约1英寸、我想在其中显示系统不同功能的图标)。

我不需要 透明触摸 方法、因为我只需要"可触摸按钮显示屏"。 我的问题是、将传感器放在下面是否可靠

LCD 或 OLED 显示屏的尺寸是多少? 我几乎肯定是可以的、只是想确认这种显示是否不会

这种底层单传感器触摸检测的干扰太大。

谢谢!

此致

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍洛维多利亚

    感谢您提出正确的问题。

    性能取决于显示结构、这意味着两者之间是否有金属层或 GND 层。

    IDO 没有对 OLED/LCD 后面的电极进行任何测试。

    在被动情况下、我认为不应该是问题、但是如果激活显示屏、可能会导致问题。

    如果您已经拥有显示屏、请使用放置在显示屏下方的铜箔进行简短测试(例如使用 TI EVM)并使用 CapTIvate 设计中心测试性能。

    我还将在内部检查其他信息、并将告知您。

    您的意思是什么(如果显示控制器距离传感器足够远)、距离有多远?

    您是否打算将 MSP430控制器用于 CapTIvate 和显示器控制?

    谢谢

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复!

    [引述 USER="Kostas Aslanidies"]如果您已经拥有了显示屏、您能否用放置在显示屏下方的铜箔进行简短测试(例如使用 TI EVM)并使用 CapTIvate 设计中心测试性能。

    我会、但我目前正在进行分析、因此我还没有要测试的显示器。

    [报价用户="Kostas Aslanidies"]我还将在内部检查其他信息,并将告知您。

    谢谢!

    [引用 user="Kostas Aslanidies">您的意思是什么 (如果显示控制器距离传感器足够远)、距离有多远?  您是否打算将 MSP430控制器用于 CapTIvate 和显示器控制?[/quot]

    不超过5厘米、但 它不会是 MSP430控制器。 我将使用单独的 MCU。  我将仅用于触摸输入接口的 MSP430控制器。

    实际上、现在我意识到 显示模块(而不是控制器)上的显示驱动器会干扰传感器(我想大多数可用的显示模块都将其驱动器 PCB 连接到显示玻璃层)。

    我将尝试在几周内获取一些展示样品进行测试、但 最终可能会使 ITO 方法更可靠

    此致

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、

    Ito 将是一种可能的解决方案。

    另一种解决方案可能是、如果您要使用 PCB 来安装显示屏、将传感器添加到显示屏周围的 PCB 上。 在这种情况下、当手指或手靠近显示屏(红线)时、您可以使用接近检测功能。  

    该解决方案还有助于独立于不同的显示模型。

    您能详细介绍一下该应用吗?

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Kostas Aslanidies">另一种解决方案是、如果您要使用 PCB 来安装显示屏、则可以在显示屏周围的 PCB 上添加传感器。 在这种情况下、当手指或手靠近显示屏(红线)时、您可以使用接近检测功能。[/引述]

    我看不到图像(看起来是以某种方式损坏的)。 但是、我不是在寻找接近检测、而是触摸检测(请参阅下面的应用)。

    [引用 user="Kostas Aslanidies"]您能详细介绍一下该应用程序吗?

    我想制作"按钮栏"、以显示不同的图标。 因此、实际上有几个手指大小的显示屏(放置在 PCB 上、其间有一些小间距)、每个显示屏都有自己的触摸检测功能。

    此致

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Halo Victoria、

    很抱歉、缺少图像、没有什么特别之处、只是试图将概念可视化。

    您可以看到、我们可以将电容传感器放置在 LCD 周围或前面。 如果您触摸 LCD、您的手指也会触摸传感器。 该系统具有许多处理此类设计的功能。 请参阅 MSP430FR2522/MSP430FR2633器件以及相关文档和设计

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    请单击  此已解决我的问题 按钮。 您可以随时提出新问题。

    谢谢

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas、您好、

    这看起来很有希望。 我将根据您的建议测试 PCB 传感器和 ITO、并使用特定的显示模型在此处发布结果。

    非常感谢您的支持!