This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2353:适用于 MSP430FR2353TRSMR 的 IC 插座

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/875000/msp430fr2353-ic-socket-for-msp430fr2353trsmr

器件型号:MSP430FR2353
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG


我们将在  大规模生产中使用 MSP430FR2353TRSMR。

编写许多 IC 需要什么?

我认为我需要 MSP-GANG 和 IC 插座板。

但是、我们找不到适用于32引脚 VQFN (RSM)的插座。

你有什么好的建议吗?

此致、bane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bane、

    抱歉、没有适用于此器件的32引脚板。

    我建议在采用48引脚封装板的器件 FR2355上开发代码、并在稍后传输到您的 FR2353器件。

    最恰当的考虑

    Lukas