This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:最大 UART 时钟频率

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/878298/msp430f5438a-max-uart-clock-frequency

器件型号:MSP430F5438A

"我正在处理 msp430f5438a、对 UART 的输入时钟有疑问。

根据数据表、我们可以使用最大频率限制为 fsytem 的 ACLK、SMCLK 或外部 UCLK。 那么、如果我使用24MHz 晶体、这是否意味着 UART 时钟将限制为24MHz?

还是可以使用 DCO 块更快地运行 UART?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    在低频波特率生成模式中、最大 USCI 波特率是 UART 源时钟频率 BRCLK 的1/3。 因此、对于24MHz BRCLK、无差错传输的最大波特率为8Mbps。 《用户指南》第36.3.9节提供了有关此方面的更多详细信息:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau208q/slau208q.pdf

    此相关 E2E 主题也解决了相同的问题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/876904

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的回答。

    这是否意味着我可以为 UART 提供大于24MHz 的 BRCLK。  

    除此之外、我还有关于 UART 接口的另一个问题。 我正在尝试将串行通信端口与 UART 连接、以监控控制器生成的数据。 我在串行 COM 端口和 UART Rx/Tx 引脚之间放置了 USB 转串行 TTL 转换器。

    该转换 器由3V3从控制器电源供电、具有公共接地和连接到转换器 Tx 的 UART Rx 以及连接到转换器 Rx 的 UART Tx。 但我仍然没有在两者之间进行数据通信。

    我使用的是控制器的 UCA1RXD 和 UCA1TXD 引脚(引脚编号54和53)、设置如下。

    P5SEL = 0xC0;

    P5OUT = 0x00;

    P5DIR = 0x00;

    P5REN = 0x00;

    P5DS = 0x00;

    UCA1CTL0 = 0x80

    UCA1CTL1 = 0x40

    UCA1BR0 = 0xD0

    UCA1BR1 = 0x00

    UCA1MCTL = 0x04

    我有什么问题了。

    谢谢、

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    BRCLK 的时钟源频率最高可达25MHz。 在这种情况下、无差错传输的最大波特率为25/3=8.333Mbps。

    您能否共享代码以及显示 TX 和 RX 线路的逻辑分析仪捕捉? 是否有任何活动、或者 TX 和 RX 线路是否空闲?

    我建议从我们的 UART 代码示例之一开始。 这些示例应该可以正常工作、而无需任何修改。 您可以将此代码用作基础、并根据应用需求逐步添加更多功能。 以下是两个可能对您有所帮助的示例项目:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALi8amsVkaZhscO2jEZF.A__IOGqZri__LATEST

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIhFrsGLuwnT806LlqmweQ__IOGqZri__LATEST

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    我们似乎遇到了一些与硬件相关的问题。 一旦我们确认我们的硬件正常、我将进行更新。

    谢谢、

    Ashish