This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, EVM430-FR6047, TMUX1109, TIDA-01486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/873591/evm430-fr6043-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047TMUX1109TIDA-01486

您好!

我目前正在测试一个基于 EVM430-FR6043的单路径流量计应用、并取得了一些成功、现在我要测试一个双路径配置。

我知道 https://www.ti.com/tool/TIDA-01486上为 EVM430-FR6047提出的解决 方案、我可以将此设计调整为 EVM430-FR6043、我认为它应该起作用。 [如果我错了、请更正我]

但首先、我想测试无硬件设计的双路径(软件设计没有 PB)、因此我正在考虑使用两 个 EVM430-FR6043来轻松驱动两对换能器、并使用通信来同步和获取数据。

我的第一个问题是:  

  • 是不是有可能的,还是我错过了什么?
  • 同步和计算流量最简单的方式/通信是什么?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thibaut:

    我正在与我们的专家进行接洽、以了解有关这种方法的更多信息。 我们将很快为您提供更新。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibaut 您好!

    是的、可以使用 TIDA-01486中所示的基于多路复用器的解决方案来实现多对系统。  我们还对 TMUX1109/1209进行了一些测试、如果您不需要在 TIDA-01486中进行额外放大、可简化解决方案。  我们没有看到通过该多路复用器的信号出现任何衰减。  如果您对此感兴趣、请告诉我、我可以发送一些初步信息。    

    关于使用两个 EVM、这也是可能的。  但是、我们尚未测试这种类型的解决方案。  一个 EVM 需要充当主器件和数据聚合器。  EVM 上的 J7和 J8提供 SPI、I2C 和 UART 接口选项、可用于将数据与主器件通信并同步传感器的激励。