This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:最大限度减小 RTOS 尺寸

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/880302/msp432e401y-minimize-rtos-size

器件型号:MSP432E401Y

您好!

IAM 使用 TI-RTOS UC 将看到的唯一一种以太网数据包类型是 UDP、我想删除任何我不需要最小化程序大小的库、因为我知道只使用 UDP。这是可行的、还是有任何其他方法可以创建 RTOS 程序尺寸更小。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dick、

    不建议这样做、但您可以尝试查看 NDK 配置文件。 我建议您保持原样。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么? 如果您没有按下编程闪存空间、则无需担心。