This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2253:如何在三个引脚上进行 PWM

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/874405/msp430g2253-how-to-pwm-on-three-pins

器件型号:MSP430G2253

使用 MSP430G2253、我一次可以对多少个引脚进行 PWM。 其中器件规格中规定的值为/

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    这不是作为显式规范给出的、而是从板载计时器外设和路由到引脚的捕获/比较通道数量中推断出来。

    例如、看看 MSP430G2253IRHB32、它是 G2253 MCU 的32引脚 QFN 封装类型。 您将看到有2个 TimerA 外设、每个外设具有3个捕获/比较通道、其中所有这些信号都路由到器 件上的引脚(数据表中器件引脚排列上的 TAX.x 引脚确认了这一点)。 对于计时器外设、其中一个捕获/比较通道设置 PWM 频率、而其他通道可用作 PWM 信号。 在这种情况下、您可以使用2个独特的频率(每个片上计时器一个)同时对4个信号进行 PWM。

    如果您需要其他信息、请参阅器件系列 用户指南中的 TimerA 一章

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、

    我应该已经在我的问题中说过、G2253 PWM 的20引脚版本是否在三个引脚上。

    此致、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    根据引脚分配、有5个 CC 通道会路由到引脚、因此您可以使用 2个独特的频率同时对3个信号进行 PWM。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    因此、在20引脚封装中不可能有三个单独的 PWM 信号。 您是否知道有人试图这样做? 我尝试控制 RBG LED。  

    此致、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么您不需要三个频率。 控制三个引脚上的占空比、每个引脚具有相同的频率、对于 RGB LED 来说都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Matt、

    最后一个问题:

    我在网上看到了具有两个引脚的代码。 我不确定如何执行这三个引脚。 该设计是否在连续模式下使用 CCR0、CCR1、CCR2以及时间较多的器件?

    此致、

    Randy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    您可以参考 TI Resource Explorer 中提供的 PWM 示例代码 、了解如何在 MSP430G2253上正确初始化 PWM。 例如 、msp430g2xx3_TA_16.c 显示了如何在 TA1 CCR1上设置75%占空比 PWM 信号。 为了在20引脚封装上执行3个 PWM 信号、您必须使用 TA1 CCR1、TA1 CCR2和 TA0 CCR1。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。。。