This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2353:是否有助于找到 MCU 替代产品?

Guru**** 2516440 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/880581/msp430fr2353-help-finding-mcu-alternative

器件型号:MSP430FR2353

团队、

不确定从这里开始。 我正在寻找一款靠近此盛群器件的 MCU: https://www.holtek.com/documents/10179/116711/HT67F5652v120.pdf

是否有类似的东西? 您能给我指出我可以在产品系列中开始查看的一些器件吗? 我发现的最接近的是 MSP430FR2353。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julio、

    当尝试将竞争对手的 MCU 与 MSP430产品系列中的产品匹配 时、最好先使用 MSP430登录页面上的产品筛选器工具。 我们提供的滤波器可直接让您挑选所需的外设和存储器占用空间。

    遗憾的是、对于 HT67F5652、产品系列中当前没有包含24位 SD ADC +运算放大器+ LCD 的器件。 这似乎是一种非常专业的设备、您可能需要进一步与客户接洽、以确定他们的特定应用是否需要所有这些方面。 您指出的 MSP430FR2353器件具有4个集成运算放大器 SAC 模块、但它没有 LCD 或 Σ-Δ ADC (它有 SAR ADC)。 一旦您确定客户的基线要求、您就可以使用产品筛选器工具来查找满足客户需求的 MCU。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt!