This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F248:使用 IAR IDE 的 MSP-FET (黑色的)进行调试时出现问题-但使用 FET430UIF 的 Nut (白色的)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/872516/msp430f248-problems-when-debugging-with-msp-fet-the-black-one-with-iar-ide---but-nut-with-the-fet430uif-the-white-one

器件型号:MSP430F248
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

调试时、IDE 工作平台崩溃、没有任何错误消息-崩溃时、器件似乎处于挂起状态。 使用所有相同的设置、旧版 UIF 版本可以正常工作。 对于我们来说、不清楚它是 IAR 问题还是 TI 调试器问题-将黑色 MSP-FET 与 IAR 和/或 MSP430F 微控制器一起使用是否存在任何棘手问题? 祝你一切顺利。