This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:燃气流量计

Guru**** 2559970 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/874627/msp430fr6043-gas-flowmeter

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

你好。

客户希望开始设计燃气流量计。

他想知道 、如果他要创建一个多波束和多音调系统:MSP430FR6043或 MSP430FR6047、那么该器件更适合选择什么?

这两个器件是否都适合此用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    FR6043器件适用于燃气计量应用、因为它支持多音调激励。 多音调激励可确保在低 SNR 环境中与接收到的信号准确相关(气体应用中的典型值)。   

    BR、
    Leo