This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5419A:UART 帧问题

Guru**** 2980050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/879619/ccs-msp430f5419a-uart-frame-issue

器件型号:MSP430F5419A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  向您解释我面临的问题、我们只有一个主器件和两个从属器件、这两个器件只有两米、一个是 Schneider EM6400、另一个是 Schneider EM7230 、它们都支持19200波特率、我可以从一米处获取数据 但第二个仪表发送错误的帧。

 如果有人对此有任何想法、请回复。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreya、

    这可能是由于距离较远、您可以使用铜缆再次进行测试。
    您能否在错误帧上抓取 RX/TX 波形?

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

      感谢您的响应,但我们使用 RS-485端口进行通信,而且在某些情况下,波特率为19200的情况下,它可以正常工作。

    您能否向我发送波特率为19200和1MHz 时钟频率的 UART RS485设置、以便我可以交叉检查我的寄存器设置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreya、

    您可以在用户指南中找到这些寄存器设置:
    http://www.ti.com/lit/ug/slau208q/slau208q.pdf

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

      感谢您的回答、我使用了 UCOS16=1、问题得到了解决。