This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6047:MSP430FR6047 BSL 整体偏置

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/878743/ccs-msp430fr6047-msp430fr6047-bsl-mass-erasing

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我在下面的链接主题中提到了 BSL 问题。
但是、对于解决方案、没有任何响应。 我想、TI 会找到合适的解决方法。

此致...

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/873797

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mesut、您好、我正在与同事一起检查您链接的主题帖的状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mesut、您好、我想我们支持您之前的主题。 我将关闭此主题。 谢谢