This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5335:LDOO 电流消耗

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/879642/msp430f5335-ldoo-current-draw

器件型号:MSP430F5335

您好!

我正在使用一个外部提供 LDOO 的设计。 LDOI 连接到 GND、内部 LDO 被禁用。 事实证明、即使 LDOO 仅为 IO 供电、LDOO 也会消耗数十 mA 的电流。

我是否错过了这里?

谢谢!

Rgds、

Jap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供更多详细信息、了解为何 LDO 在 LDOO 引脚上由外部供电。 根据 器件系列用户指南中的图43.2.2、如果要使用 LDO 和外部源为器件供电、应在 LDOI 引脚上提供源电压、然后从外部将 LDOO 引脚连接到 DVCC 引脚。 然后、当输入源电压高于 Vlaunch 时、这将允许客户为 MCU 供电。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    想法是根本不使用内部 LDO。 因此、LDOI 位于接地中、外部电源轨连接到 LDOO 以为 PU.0和 PU.1供电。 DVCC 由其他外部电源轨供电。 根据用户指南第43.2.4节、应支持这种方法。

    "有些应用可能不需要3.3V VLDO。 在这些情况下、保持 LDOI 连接在低电平、以防止3.3VLDO 导通并消耗任何电流、即使 LDOEN = 1也是如此。 如果需要端口 U 运行、由于3.3V VLDO 未启用、因此需要为 LDOO 引脚提供外部电压。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jap、

    根据用户指南的图43-1、LDOO 引脚在内部连接到端口 U:

    客户是否已按照第43.2.7节中的建议采取所有必要步骤来正确初始化这些特殊端口引脚? 高电流消耗可能来自连接到 PU.0或 PU.1的东西。

    此致、

    Matt