请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6043 主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043、 EVM430-FR6047、 TIDM-02005
你(们)好
我正在阅读 MPS430FR6043 EVM 的文档、发现该 EVM 只能支持 高达500kHz 的激励频率、这是由于 API、USS 还是硬件限制? 如果我想测试大于1MHz 的频率、有什么建议(除了尝试6047 EVM)?